Omron HD-1500 Series Robot móvil
Presentamos el HD-1500. Nuestro robot móvil más fuerte.
You are currently viewing the Robótica para la logística page.
Automatice actividades físicamente exigentes y muy repetitivas para permitir que los trabajadores de almacenes se concentren en trabajos más avanzados y satisfactorios que mejoran la retención.
Utilice robots móviles autónomos (AMR) para utilizar la flexibilidad del espacio y mejorar la productividad operativa. Proporcionar asistencia versátil y escalable a los trabajadores de almacenes a través de robots de colaboración (cobots). Los cobots son fáciles de integrar y tienen un bajo impacto en la infraestructura existente.
Los almacenes basados en transportadores tienen un límite de opciones para optimizar el uso del espacio. Mientras los montacargas traen un cierto nivel de flexibilidad a la planta, imponen riesgos de seguridad y consumen espacio. El robot LD250 de Omron es una solución ideal para el transporte de carga útil media. Su tamaño pequeño y sus características de seguridad le permiten adaptarse fácilmente al diseño de su planta.
Libere a los trabajadores de sus montacargas con los desplazadores de palés automatizados.
Muchos almacenes utilizan montacargas para mover palés, que dependen del conductor, consumen mucho espacio y, a menudo, son peligrosos. AMR HD-1500 puede transportar palés u otras cargas pesadas a través de pasillos estrechos mientras mantiene a su equipo seguro y los productos sin daños.
Características principales:
La visión 3D combinada con los cobots hace que la selección automatizada sea más confiable y crea enormes ganancias de productividad.
La visión 3D incorporada permite una configuración rápida y una implementación fácil para las aplicaciones de selección. Nuestra solución de manipulador móvil (MoMa), la primera de la industria, pone la visión 3D en movimiento y maximiza la flexibilidad de selección de pedidos en toda su instalación.
Características principales:
Los robots móviles que ocupan poco espacio automatizan el transporte de cargas ligeras.
Lleve la flexibilidad a su almacén con una solución confiable que requiere modificaciones mínimas en la instalación. Los robots móviles de la serie LD de Omron son ideales para entornos dinámicos y rápidos que requieren la entrega o recuperación para liberar a trabajadores que son mejores para tareas de alto valor.
Obtenga más información con estos recursos:
Las instalaciones de fabricación emplean una variedad de máquinas peligrosas y la protección es primordial. Si bien las estrategias de seguridad tradicionales están diseñadas para mitigar el riesgo en...
Si visualizara las novedades de la industria de la robótica, es probable que los robots móviles formen una parte importante del panorama. De hecho, este segmento en particular del mundo de las solucio...
Los fabricantes de hoy en día tienen la presión de introducir más flexibilidad en sus operaciones. Aunque la flexibilidad tiene el poder de disminuir los residuos y hacer que una empresa responda mejo...
Omron and Reeco have taken collaborative robotics innovation to the next level with the development of the RB1200 cobot palletizer that costs up to 50 percent less and has a 60 percent smaller footpri...
When interior lighting manufacturer Normagrup decided to automate material transport between production areas, they opted for a fleet of autonomous mobile robots with automatic loading and unloading s...