Seguridad para robots colaborativos
Estrategias para garantizar la seguridad cuando los seres humanos y las máquinas trabajan juntos
You are currently viewing the La importancia de la verificación de etiquetas en la fabricación automotriz page.
El etiquetado es uno de los métodos más fáciles de incorporar rápidamente información de identificación a una pieza en particular. Aunque no es permanente de la misma forma que el marcado láser u otros métodos de marcado directo de piezas, el etiquetado funciona bastante bien para una amplia gama de necesidades de marcado.
Debido a que la trazabilidad es sumamente esencial para el sector automotor, no hace falta decir que las etiquetas se deben verificar de forma exhaustiva antes de agregarlas a una pieza, así como durante diversas etapas de producción. Estos son algunos motivos por los que es esencial que los fabricantes de automóviles cuenten con un sólido sistema de verificación de etiquetas.
Cualquier instalación de fabricación de automóviles se caracteriza por utilizar altas temperaturas, productos químicos agresivos, grasa y chorros de agua a presión. Todos estos elementos pueden dañar las etiquetas, incluso si están diseñadas con el objetivo de ser lo suficientemente resistentes como para soportar esas condiciones. Si el código de barras de una etiqueta se ve afectado significativamente, podría provocar una falla de lectura en la línea de producción.
Según la forma en que el sistema las manipule, las fallas de lectura pueden generar demoras en la producción que se extiendan más allá del elemento original con la etiqueta dañada. Debido a que la fabricación automotriz es un proceso que consume numerosos recursos, las fallas de lectura pueden costar a la instalación cantidades considerables de dinero si se permite que la pieza en cuestión avance a lo largo de la línea.
En los sistemas de verificación de etiquetas de Omron, se utilizan algoritmos avanzados que analizan los códigos de barras y los clasifican según una variedad de estándares ISO destinados a designar los parámetros de integridad y legibilidad del código. El verificador de códigos de barras de mesa LVS-9510, por ejemplo, utiliza una función de "punto" que le permite verificar códigos de barras más grandes el campo de visión.
Los verificadores de códigos de barras de Omron generan informes detallados sobre cada aspecto de la calidad de los símbolos en un formato fácil de leer. El verificador de códigos de barras manual LVS-9580, por ejemplo, muestra un análisis completo codificado por color para identificar exactamente dónde se ubican los problemas de legibilidad dentro de un símbolo y ayudar a determinar maneras para resolver el problema.
Durante todo el proceso de producción, las etiquetas, así como otras formas de marcado de piezas, son responsables de garantizar el movimiento correcto de las piezas que componen un vehículo por la cadena de suministro y de proporcionar la información necesaria sobre el mantenimiento y la seguridad específicos de los componentes.
Constituye un problema grave si una etiqueta no representa lo que se supone que debe representar, especialmente a medida que la fabricación automotriz se vuelve más automatizada y la información que contienen las etiquetas tiene un papel más importante en la dirección de los procesos de fabricación. Con información incorrecta, es posible que la pieza se incorpore al vehículo equivocado.
En muchos casos, el problema es una discrepancia entre la información legible por personas y la información legible por máquinas de una pieza. Los sistemas de verificación de códigos de barras de Omron realizan una validación simple de la información legible por personas y pueden comprobar los resultados con los datos obtenidos a partir del código para garantizar que todo coincida.
El sistema de inspección de etiquetas V275 y otros sistemas de verificación de etiquetas en línea de Omron se integran en impresoras de transferencia térmica estándares, a diferencia de los verificadores fuera de línea portátiles como el LVS-9580. Las soluciones de verificación de Omron también ofrecen una funcionalidad de registro que permite exportar resultados de calidad a una base de datos. En el caso de un error de etiquetas en un sistema en línea, la impresora se detiene para poder quitar la etiqueta defectuosa antes de que entre en la cadena de suministro.
El Automotive Industry Action Group (AIAG) ha establecido varios estándares clave relacionados con el etiquetado y la identificación a los que todos los fabricantes de automóviles deben prestar mucha atención. Otra fuente de pautas relacionadas con el etiquetado es el Código de Regulaciones Federales (CFR, del inglés Code of Federal Regulations).
Algunas de las normas de etiquetado más destacadas son las siguientes:
¿Le interesa obtener más información sobre las tecnologías de Omron para la verificación de los códigos de barras? Consulte el siguiente enlace.
Revise nuestros completos informes técnicos para obtener más información acerca de estas soluciones específicas para industrias.
Estrategias para garantizar la seguridad cuando los seres humanos y las máquinas trabajan juntos
Tendencias, desafíos y estrategias que forman a una industria en constante cambio
Superación de los obstáculos en trazabilidad en una industria en constante cambio
Descubra tendencias, retos y soluciones tecnológicas relacionadas con la trazabilidad en la fabricación de equipos electrónicos y semiconductores.
Conozca las soluciones estratégicas para el cumplimiento de normas, la automatización de laboratorios clínicos y mucho más.
Descubra una mejor forma de comprender la trazabilidad en la fabricación
Estrategias para gestionar la complejidad y la personalización con sistemas flexibles.
Ventajas de operar en un entorno de fabricación flexible y estrategias para el éxito.