Software Sysmac Studio
Un entorno de desarrollo completamente integrado para la automatización de máquinas que combina la configuración, la programación, la simulación y el monitoreo en una interfaz simple.
You are currently viewing the Razones clave por las que un sistema compatible con versiones anteriores es esencial para una instalación de fabricación orientada al futuro page.
Una de nuestras máximas clave en el desarrollo de productos es el compromiso de garantizar la compatibilidad con versiones anteriores para que nuestros clientes puedan disfrutar de estabilidad operativa a largo plazo. La interoperabilidad de nuestras tecnologías protege las inversiones en recursos como hardware, ingeniería y tiempo de diseño.
Además del hardware, hay dos componentes clave que deben funcionar juntos en un sistema de fabricación: el firmware y el software. El firmware es el código responsable de proporcionar un control de bajo nivel de un determinado hardware, mientras que el software es responsable de los programas que ejecutan las aplicaciones generales.
Un problema importante que enfrentan los fabricantes cuando usan equipos de ciertos proveedores de soluciones de automatización es que cada revisión de firmware para un dispositivo determinado (controlador lógico programable, impulsor, servo, etc.) solo es compatible con una revisión del software de programación y viceversa. Si se requieren actualizaciones, es un desafío mantener todo funcionando correctamente.
Omron diseña sus controladores y su entorno de programación Sysmac Studio para que estos dolores de cabeza desaparezcan. Al garantizar que los controladores y otros componentes de hardware funcionen a la perfección con las versiones de firmware más antiguas que tengan el mismo número de pieza, la plataforma Sysmac simplifica la configuración y reduce la duración de las incidencias de tiempo de inactividad.
Los programas escritos con versiones más antiguas del software Sysmac se pueden abrir y editar con revisiones más recientes, de modo que la acción solo es necesaria para mantener la versión más reciente instalada. Esto facilita el acceso a máquinas que necesitan solución de problemas o cambios de programa y elimina la necesidad de administrar listas de revisiones para máquinas, tuberías o toda la planta.
En el software Sysmac, el firmware es una selección desplegable en el software. Esto facilita la adición de nuevos componentes a un sistema. Por ejemplo, si un usuario tiene una máquina controlada por un Controlador de automatización de máquinas Sysmac NX102 de tres años de antigüedad y desea agregar un sistema de seguridad de máquinas con el último Controlador de seguridad NX-SL5 de Omron, el usuario simplemente debe abrir el proyecto NX102 existente en la versión más reciente de Sysmac Studio y agregar el NX-SL5.
¿Está interesado en aprender más acerca de las ventajas de nuestra plataforma Sysmac? Haga clic aquí para solicitar una demostración.
Un entorno de desarrollo completamente integrado para la automatización de máquinas que combina la configuración, la programación, la simulación y el monitoreo en una interfaz simple.
Un controlador de seguridad versátil, con capacidades Ethernet/IP y EtherCAT, para soluciones integradas o independientes, lo que facilita la seguridad de la máquina.
Ingrese a las aplicaciones IIoT con una combinación de control de máquinas, seguridad e información: EtherNet / IP dual, EtherCAT, hasta 12 ejes de movimiento.
Software de soporte basado en PC para una fácil configuración y monitoreo
Adecuados para cualquier trabajo: PLC basado en bastidor con más de 200 tipos de unidades de E/S
Cree sistemas de control complejos con un tiempo de exploración de 125us integrado en un procesador i7 para aplicaciones de control de información y control de máquinas: EtherNet / IP dual, EtherCAT, ...
Controlador de máquina para aplicaciones de tamaño pequeño a mediano (hasta 8 ejes de movimiento coordinado): EtherNet / IP y EtherCAT integrados, hasta 8 ejes de movimiento.