Veamos cuatro principales tendencias tecnológicas que están transformando la industria de logística en la actualidad.
1. Manipulación robótica de paletas
El frecuente cambio de SKU requiere una organización de planta flexible y un uso eficiente del espacio de almacén. Más espacio equivale a más almacenamiento de productos, lo que, a su vez, significa una mayor disponibilidad de productos y una entrega más rápida. Los sistemas automatizados deben poder agregar valor sin reducir la cantidad de espacio de almacenamiento disponible.
Una de las muchas fortalezas de Omron es la tecnología de robots móviles autónomos (del inglés Autonomous Mobile Robots, AMR), que puede navegar de forma segura en entornos estrechos, dinámicos y con personas gracias a un software de mapeo integrado altamente avanzado y funciones de seguridad. La plataforma Omron Fleet Manager también está disponible para permitir que varios AMR funcionen como un equipo coordinado.
Nuestro robot móvil HD-1500 se puede combinar con un robot colaborativo a fin de proporcionar una solución automatizada y altamente compacta para paletizado, despaletizado y transporte. La flexibilidad de esta solución permite a los almacenes reducir drásticamente las restricciones en diseño de planta y la dependencia en montacargas, que pueden ser peligrosos.
2. IIoT y análisis de datos
Comprender el rendimiento de un sistema de almacén (especialmente las razones detrás de los errores) es un paso clave para lograr niveles de productividad competitivos. Las tecnologías de la Internet industrial de las cosas (del inglés Industrial Internet of Things, IIoT) y la inteligencia artificial (IA) pueden ser muy beneficiosas. Estas innovaciones pueden procesar enormes cantidades de datos para generar información sobre la función de máquinas y otras cosas.
Omron ofrece un controlador de IA para la detección de anomalías a nivel de máquinas en los sistemas de transportadores y clasificación que advierte a los gerentes de los almacenes sobre posibles problemas antes de que se requieran reparaciones. Otras soluciones de la IIoT de Omron incluyen el controlador NX, que proporciona datos con marcas de tiempo para el análisis del rendimiento de máquinas, y la plataforma Aveva Edge para la visualización de datos del sistema.
3. Productos y servicios de seguridad
Incluso si los productos no se fabrican en un almacén, eso no significa que los almacenes no tengan problemas de seguridad. De hecho, las colisiones representan un gran porcentaje de los accidentes que ocurren en un almacén, y estos incidentes de seguridad pueden causar períodos de inactividad operacional prolongados y costosos.
Omron cuenta con una amplia gama de ofertas de seguridad, desde lectores de seguridad como el OS32C para AMR, cortinas de luz de seguridad como la F3SG-SR y cables de tracción para seguridad del transportador, hasta controladores de seguridad como el G9SP. La F3SG-SR se destaca de otras cortinas de luz gracias a su sistema silenciador de primer nivel y amplio rango de temperatura de funcionamiento que permite el almacenamiento en frío.
4. Inspección y trazabilidad de etiquetas
En el caso de proveedores o proveedores de servicios de logística, los artículos entregados con etiquetas incorrectas o irreconocibles generan sanciones por parte de los usuarios finales. Por esta razón, es fundamental que los centros de logística y distribución tengan un sólido sistema de inspección de etiquetas. Las etiquetas de envases deben ser totalmente legibles y representar con precisión el tipo de producto que contiene el envase.
Además de lectores de códigos de barras pequeños y de bajo costo, Omron ofrece soluciones integrales de inspección de etiquetas que evitan que se envíen inadvertidamente etiquetas inexactas y de baja calidad. Estos sistemas califican las etiquetas según diversas normas ISO y GS1 de calidad de impresión.