En Omron, nos tomamos muy en serio la durabilidad del equipo. Nuestras IPC facultan a los ingenieros para que exploren oportunidades de fabricación utilizando macrodatos e iniciativas IoT sin comprometer la confiabilidad tradicional, la solidez y la disponibilidad a largo plazo necesarias para maximizar el tiempo de actividad de la máquina durante el tiempo que sea necesario.
Veamos algunas maneras en las que conseguimos ampliar la durabilidad de las IPC con relación a otras opciones que actualmente se encuentran en el mercado.
Arquitectura simplificada para una confiabilidad mejorada
Utilizamos los conocimientos más recientes en cuanto a simplificación del diseño para asegurarnos de que nuestra tecnología IPC reduciría el tiempo de inactividad y minimizaría los problemas causados por la complejidad excesiva. Eliminamos los sistemas y cables de tubos de calor sensibles que se encuentran dentro de la caja para convertir este equipo esencial en una solución totalmente confiable y rentable.
Hardware construido para mayor duración
Nuestras IPC solo utilizan CPU Intel industriales que pueden garantizar una disponibilidad mínima de 10 años. Todos los componentes internos se administran mediante una lista de materiales controlada, lo que significa que el cambio y la disponibilidad se administran. ¡No queremos que experimente sorpresas ni cambios sin previo aviso!
Algunas de nuestras opciones de diseño que mejoran la confiabilidad incluyen lo siguiente:
- Un diseño térmico único y simplificado para maximizar la confiabilidad
- Componentes con clasificación industrial y una BOM administrada para evitar sorpresas
- Sin flujo de aire sucio hacia el interior de los componentes electrónicos y sin necesidad de reemplazar el filtro
- Mecánica con clasificación industrial con aluminio extruido y fundido con revestimiento industrial y piezas sin movimiento
Software con una sucursal de servicio a largo plazo
Nos aseguramos de que los sistemas operativos Windows (SO) utilizados en las IPC NY sean compatibles durante al menos 10 años. Con la sucursal/canal de servicio a largo plazo de Windows 10 Enterprise (LTSB, LTSC), los usuarios pueden desactivar todas las actualizaciones de funciones para asegurarse de que el SO se mantendrá exactamente como estaba cuando se implementó la máquina.
Además, nuestra API de sistema garantiza que el estado de la IPC se pueda monitorear constantemente.
¿Le interesa obtener más información sobre nuestras IPC NY? ¡Obtenga los detalles de esta poderosa solución aquí!