Veamos algunas estrategias clave.

1. Adopte un diseño más delgado.

En la fabricación, siempre es útil encontrar maneras de liberar espacio. Incluso si no hay necesidades urgentes de equipos nuevos en un momento determinado, es probable que las haya en el futuro cercano. Los paneles de control de menor peso con una estructura más angosta pueden ayudar a crear espacio excedente para una futura expansión y la adición de más componentes.

Además de permitir que los fabricantes utilicen el espacio de manera más flexible, un diseño de panel de control más ligero también reduce los costos de transporte. Resulta difícil predecir las necesidades futuras para reorganizar y agregar paneles de control; pero, de ser necesario, un diseño más delgado hará que el proceso de transición sea mucho más fácil.

2. Optimizar la disipación de calor.

Una disipación de calor inadecuada puede tener un efecto muy negativo en la vida útil de un panel de control. Cuando los paneles no funcionan correctamente, el tiempo de inactividad causado por el mantenimiento o el reemplazo puede disminuir significativamente la productividad. Por esta razón, es esencial optimizar la circulación de aire dentro de los paneles de control y reducir los puntos calientes.

Una forma sencilla de mejorar la circulación del aire y la disipación del calor es asegurarse de que las alturas de todos los paneles sean uniformes. Las alturas variables crean espacio muerto y, a su vez, el espacio muerto produce zonas calientes. Además, cuando los paneles están diseñados para consumir menos energía y generar menos calor en general, se pueden montar uno al lado del otro, de forma más eficaz, a una temperatura ambiente de 55 °C para mejorar aún más la circulación del aire.

3. Un cableado simple y seguro.

Omron cuenta con una innovadora tecnología Push-In Plus que proporciona un sólido agarre que mantiene los cables firmemente en su lugar. Lo que causa aún más asombro de esta tecnología es que la alta fuerza de extracción va de la mano con una fuerza de inserción excepcionalmente baja. De hecho, se necesita menos esfuerzo para insertar un cable en un bloque de terminales Push-In Plus que para conectar un conjunto típico de audífonos.

El secreto para hacer que el cableado sea fácil y sólido es el innovador mecanismo de resorte de Omron. Gracias a esta tecnología, es posible incluso insertar cables con casquillos y cables sólidos o trenzados en un bloque de terminales Push-In Plus.

¿Está interesado en saber más acerca de cómo la filosofía de “Diseño de valor para paneles” de Omron puede ayudarlo a ahorrar espacio y reducir los costos de ingeniería?

Revise nuestras amplias soluciones de construcción de paneles.