La productividad y la eficiencia de los procesos de envasado en Kraus Maschinenbau GmbH se han transformado gracias a su estrecha relación de trabajo con Omron. Las dos empresas ya demuestran el alto grado de colaboración que será esencial para los flujos de trabajo en la fábrica del futuro.
A medida que los fabricantes progresan hacia la industria 4.0 (y el envasado 4.0), se necesitarán interacciones más cercanas entre los socios de desarrollo y los de tecnología, y también entre el hombre y la máquina en la fábrica. Por esta razón, Kraus Maschinenbau se alió con Omron para desarrollar un proyecto innovador de un robot colaborativo (cobot) para su entorno de envasado. Un elemento clave de esto involucra al cobot TM12 de Omron, que se utiliza para optimizar la alimentación automática de prospectos en paquetes farmacéuticos. Los prospectos son folletos de varias páginas, bastante extensos, que se agregan a los paquetes de elementos como jeringas de insulina u otros medicamentos.
En la nueva solución, los prospectos se apilan en varillas de aproximadamente un metro de largo (conocidas como “traces”), el cobot los saca y los ingresa al sistema. Se eligió al cobot TM12 de Omron como la solución más adecuada, ya que se ha demostrado que reduce la necesidad de mano de obra, a la vez que aumenta la eficiencia y minimiza los errores.