Informe técnico

Perfeccionamiento de la trazabilidad

Descubra una mejor forma de comprender la trazabilidad en la fabricación

¿Cómo se conceptualiza la trazabilidad?

El concepto de trazabilidad de Omron, conocido como "MVRC" (Mark, Verify, Read and Communicate; marcar, verificar, leer y comunicar), divide el proceso en cuatro fases: marcar las piezas, verificar las marcas, leer las marcas y comunicar los datos.

En nuestro nuevo informe técnico se describe detalladamente el MVRC y se recomiendan diversas estrategias clave para obtener el máximo valor de la trazabilidad en cada paso del proceso.

La complejidad inicial de crear un sistema de trazabilidad sólido y en tiempo real puede ser abrumadora. Para que los fabricantes actualicen correctamente sus sistemas automatizados actuales o realicen la transición de un sistema completamente manual a uno automatizado, es útil comprender con claridad lo que implica realmente la trazabilidad.

Este informe técnico tiene como objetivo proporcionar la base para un conocimiento integral de esta práctica fundamental de la fabricación. “MVRC” conecta conceptos aparentemente abstractos y generales con actividades cotidianas del mundo real y con tecnologías de uso común, y prepara el terreno para una solución de problemas más eficaz.

En el documento se profundiza en varios desafíos específicos a los que normalmente se enfrentan los fabricantes en cada fase, y ofrece soluciones estratégicas para cada uno de ellas. Por ejemplo, en la sección del marcado de piezas, se describen tecnologías específicas que pueden producir marcas duraderas y de alta resolución, que se adaptan a espacios muy estrechos, lo cual representa un problema clave al que se enfrentan los fabricantes de artículos electrónicos. En la sección sobre comunicación de datos, se presenta una solución exclusiva para evitar aumentos en el tiempo de ciclo de producción mientras se procesan grandes cantidades de datos.

Nos esforzamos por hacer que la trazabilidad sea lo más intuitiva y accesible posible, de manera que los fabricantes puedan implementar sistemas viables y cumplir los estándares de conformidad con relativa facilidad. Hemos descubierto que simplificar la forma en que pensamos en la trazabilidad facilita la creación de un sistema que funcione y la solución de problemas con creatividad durante todo el proceso.

Control de la trazabilidad mediante MVRC (Mark, Verify, Read and Communicate; marcar, verificar, leer y comunicar)

En nuestro informe técnico más reciente se proporcionan detalles respecto de las motivaciones que nos llevaron a elaborar los últimos desarrollos y estrategias para obtener el mayor rendimiento de trazabilidad en tiempo real, ya sea en virtud de la protección de la marca, del cumplimiento de normativas, del control de calidad, de las mejoras del proceso u otro objetivo.

Lifecycle Stage