Communiqué de presse

Omron lance une caméra intelligente de la série FHV7 avec la première lumière multicolore au monde et un capteur d’image haute résolution

Omron Automation Americas, fournisseur de solutions d’automatisation industrielle, a récemment annoncé la sortie d’une nouvelle caméra intelligente de la série FHV7 dotée d’une toute nouvelle lumière multicolore et d’un capteur d’image haute résolution pour des inspections visuelles avancées sur les chaînes de production avec beaucoup de produits différents.

HOFFMAN ESTATES, IL., 21 janvier 2019 – Omron Automation Americas, leader mondial dans le domaine des solutions innovantes complètes pour l’automatisation industrielle, a récemment annoncé la sortie d’une toute nouvelle caméra intelligente de la série FHV7, dotée de la première lumière multicolore au monde, ainsi que d’une gamme de capteurs d’image haut de gamme (0,4 Mpx à 5 Mpx, avec une option à 12 Mpx disponible dans un avenir rapproché). Cette technologie unique est conçue pour atteindre les normes de précision les plus élevées de l’industrie en matière d’inspection visuelle sur les chaînes de production avec beaucoup de produits différents.

Les attentes des consommateurs en matière de qualité et de sécurité sont de plus en plus strictes et la responsabilité sociale des entreprises est de plus en plus importante. Les fabricants doivent effectuer des contrôles de qualité plus stricts afin de maintenir et d’améliorer la qualité et la sécurité des produits tout en identifiant rapidement les causes des défauts. La nécessité de produire différents produits sur une même chaîne de production augmente également, ce qui nécessite notamment des inspections de qualité de produits de différentes couleurs, formes et tailles. La caméra intelligente FHV7 est conçue pour aider les fabricants à répondre à ces besoins en inspection tout en minimisant les temps d’arrêt pour le changement de produit.

Les caméras intelligentes à haute performance comme la FHV7 permettent d’adopter facilement l’inspection visuelle dans des processus de fabrication flexibles. Équipée d’une lumière multicolore et d’un objectif à mise au point automatique, la FHV7 peut répondre de manière flexible aux changements de couleur et de taille des objets à inspecter. Cela élimine la nécessité d’avoir plusieurs caméras ou de faire des réglages manuels de l’objectif et garantit la compatibilité avec de nombreux critères d’inspection sur les chaînes produisant de nombreux types de produits différents en différentes quantités.

Le traitement d’image de la caméra intelligente atteint des vitesses à la pointe de l’industrie, alors que sa caméra offre une résolution à la pointe de l’industrie pour obtenir une plus grande précision dans les inspections et maintenir la qualité sans ralentir la production. En plus de ces fonctionnalités, on ajoute un algorithme de compression d’image à grande vitesse qui compresse les données à une vitesse deux fois supérieure à la vitesse standard, ce qui permet d’enregistrer toutes les données d’image lors de l’inspection en parallèle d’une seconde image. Cela permet une traçabilité complète des processus de production où le contrôle de la qualité est primordial.

Caractéristiques principales de la FHV7 :

  • La lumière multicolore résout le problème du changement d’éclairage lorsque les conceptions de produits sont modifiées ou que de nouveaux produits sont ajoutés à la chaîne de production
  • Un capteur d’image haute résolution permettant des inspections de haute précision dans des zones plus étendues, éliminant ainsi le besoin d’installer plusieurs caméras ou un mécanisme pour déplacer une caméra afin de capturer différents points d’inspection sur différents produits, au sein d’une même chaîne de production
  • Un objectif à mise au point automatique qui couvre une distance focale comprise entre 59 et 2 000 mm, ce qui garantit que même lors de la création de produits de tailles différentes, la plage de focales peut être facilement ajustée en modifiant les paramètres plutôt qu’en déplaçant la caméra
  • Une structure modulaire permettant à l’utilisateur de combiner librement les variantes d’objectif et d’éclairage disponibles pour une utilisation avec la caméra
  • Un processeur double cœur offrant la vitesse de traitement d’image la plus rapide parmi les caméras intelligentes (quatre fois plus rapide que la génération précédente)
  • Un enregistrement d’images à grande vitesse qui permet d’inspecter les images pendant l’enregistrement des données d’image
  • Une compression rapide des données d’image facilitant le stockage des données pour une traçabilité totale

À propos d’Omron Automation

Omron Automation est un partenaire d’automatisation industrielle qui crée, vend et entretient des solutions d’automatisation entièrement intégrées qui incluent la détection, le contrôle, la sécurité, la vision, le mouvement, la robotique et plus encore. Créée en 1933 et actuellement dirigée par le président Yoshihito Yamada, Omron et ses 36 000 employés aident les entreprises à résoudre leurs problèmes avec créativité dans plus de 110 pays. Apprenez-en plus à http://automation.omron.com/.