Robot mobile de série HD-1500 d’Omron
Présentation du HD-1500. Notre robot mobile le plus puissant.
You are currently viewing the Robotique pour la logistique page.
Automatisez des activités physiques exigeantes et très répétitives pour permettre aux employés de l’entrepôt de se concentrer sur un travail plus avancé et plus gratifiant, qui améliore la rétention.
Ayez recours à des robots mobiles autonomes (RMA) pour tirer profit de la flexibilité de l’espace disponible et améliorer la productivité opérationnelle. Fournissez une assistance polyvalente et évolutive aux employés de l’entrepôt au moyen de robots collaboratifs (cobots). Les cobots sont faciles à intégrer et ont un faible impact sur l’infrastructure existante.
Les entrepôts utilisant des convoyeurs offrent peu d’options pour optimiser l’utilisation de l’espace. Bien que les chariots élévateurs apportent un certain niveau de flexibilité au plan de la surface, ils imposent des risques pour la sécurité et prennent de l’espace. Le robot LD250 d’Omron est la solution idéale pour le transport de charges utiles moyennes. Sa petite taille et ses caractéristiques de sécurité lui permettent de s’intégrer facilement à votre plan de la surface.
Libérez les travailleurs des chariots élévateurs à fourche avec les appareils de déplacement automatisé de palettes.
Pour déplacer des palettes, de nombreux entrepôts utilisent des chariots élévateurs à fourche, qui dépendent du conducteur, prennent beaucoup d’espace et sont souvent dangereux. Le robot mobile autonome HD-1500 peut transporter des palettes ou d’autres charges utiles lourdes dans des corridors étroits tout en assurant la sécurité de votre équipe ainsi que la protection des produits.
Principales caractéristiques :
La vision en 3D combinée aux cobots rend le ramassage automatisé plus fiable et crée d’énormes gains de productivité.
La vision 3D intégrée permet une configuration rapide et un déploiement facile pour les applications de sélection. Notre première solution mobile de manipulateur mobile (MoMa) met en mouvement la vision 3D et maximise la souplesse de ramassage des commandes dans toute votre installation.
Principales caractéristiques :
Les robots mobiles à faible encombrement automatisent le transport de charges légères.
Apportez de la flexibilité à votre entrepôt avec une solution fiable qui nécessite très peu de modifications aux installations. Les robots mobiles de la série LD d’Omron sont parfaits pour les environnements dynamiques où les activités se déroulent à un rythme rapide et exigent la livraison ou la récupération, afin de « libérer » des travailleurs qui sont mieux employés à des tâches d’une valeur élevée.
Pour en savoir plus, consultez les ressources suivantes :
Les installations de fabrication utilisent une variété de machines dangereuses, et la protection est primordiale. Bien que les stratégies de sécurité traditionnelles soient conçues pour atténuer les r...
Si vous deviez visualiser ce qui se passe de plus près dans l'industrie robotique, il est probable que les robots mobiles occuperaient une place importante dans l'image. En fait, ce segment particulie...
Aujourd’hui, les fabricants sont contraints d’ajouter plus de flexibilité dans leurs opérations. Bien que la flexibilité ait la capacité de réduire les déchets et de rendre une entreprise plus réactiv...
Omron and Reeco have taken collaborative robotics innovation to the next level with the development of the RB1200 cobot palletizer that costs up to 50 percent less and has a 60 percent smaller footpri...
When interior lighting manufacturer Normagrup decided to automate material transport between production areas, they opted for a fleet of autonomous mobile robots with automatic loading and unloading s...