La productivité et l’efficacité des processus d’emballage chez Kraus Maschinenbau GmbH ont été transformées grâce à sa relation de travail étroite avec Omron. Les deux entreprises font déjà preuve du degré élevé de collaboration qui sera essentiel aux flux de travaux dans l’usine de l’avenir.
À mesure que les fabricants progressent vers le système Industrie 4.0 (et le système Emballage 4.0), des interactions plus étroites seront nécessaires entre les partenaires du développement et ceux de la technologie, ainsi qu’entre l’homme et la machine dans l’usine. C’est pourquoi Kraus Maschinenbau a uni ses forces avec Omron pour mettre au point un projet de robot collaboratif (cobot) novateur pour son environnement d’emballage. Un élément clé de ce projet est le cobot TM12 d’Omron, qui est utilisé pour optimiser l’insertion automatique de livrets dans les emballages pharmaceutiques. Ces livrets de plusieurs pages sont des encarts importants qui sont ajoutés à des emballages pour des articles comme des seringues à insuline ou d’autres médicaments.
Dans le cadre de la nouvelle solution, les livrets sont empilés sur des tiges d’environ un mètre (aussi appelée tracés) et sont pris en charge par le robot et alimentés dans le système. Le cobot TM12 d’Omron a été choisi comme la solution la mieux adaptée, car il a démontré qu’il réduit le besoin d’intervention manuelle, tout en augmentant l’efficacité et en minimisant les erreurs.