Meet regulatory requirements with advanced safety solutions
This demo will show you how industry-leading safety technology can provide an additional layer of security, featuring CIP safety over EIP and 1SA servos with advanced safety functions.
You are currently viewing the Centre d’automatisation page.
Partout dans le monde, nos bureaux disposent d’équipements de pointe conçus pour présenter nos technologies avancées, avec des démonstrations accrocheuses.
Notre centre d’automatisation, situé au siège social des Amériques à Chicago, est un lieu où nos clients et partenaires peuvent recevoir des formations pratiques, collaborer avec nos experts et explorer nos technologies en constante expansion.
Le Centre d’automatisation offre une occasion unique de travailler avec nos produits et de voir concrètement comment nos technologies peuvent être mises en œuvre dans diverses applications. Nous vous encourageons à vous arrêter et à découvrir la puissance de Sysmac et d’autres technologies innovantes d’Omron.
Lors de la préparation de votre visite du siège d’Omron, assurez-vous de consulter le programme actuel de formation sur les produits. C’est un excellent moyen d’exploiter l’expertise des ingénieurs Omron et d’envisager votre prochaine application.
Regardez nos nouvelles démonstrations sur l’automatisation avancée sur demande, à votre convenance! De la traçabilité à la fabrication flexible, cette série de démonstrations vidéo présente une large gamme de fonctions d’automatisation, notamment la détection, le contrôle, la sécurité, la vision, le mouvement, la robotique et plus encore. Présenté par l’équipe du Centre d’automatisation d’Omron.
This demo will show you how industry-leading safety technology can provide an additional layer of security, featuring CIP safety over EIP and 1SA servos with advanced safety functions.
Part feeding can be costly and time consuming, especially when you need to change parts often, but not with the AnyFeeder flexible feeding system from Omron. AnyFeeder is designed with flexibility for...
The complete automation solution for your robotics production line. This multi-robot pick-and-place demo from Omron presents multiple integrated technologies designed to enable customization, includin...
The liability implications of mislabeling products and recalls are substantial, plus regulatory agencies and standards organizations have introduced requirements such as the FDA's UDI (unique device I...
Optimize automated material transport with Omron's high payload mobile robot, the HD-1500. The HD-1500 is an advanced, autonomous intelligent vehicle specifically designed to transport heavy payloads ...
Omron redefines 'Traceability 4.0' in this demo by showing how product and process data can be utilized to improve quality and efficiency. Identifying and tracking work-in-process information and fini...
Watch this demo for another take on machine tending. The mobile manipulator from Omron pairs the TM collaborative robot with the LD series of mobile robots, allowing for pick-and-place with mobility t...
Watch the new FH AI vision tools conduct anomaly detection with either a ready-to-deploy scratch detection tool or a user generated AI model. Combined with existing Omron vision tools, programmers are...
Machine safety compliance doesn't need to be complicated. Make sure you have the safety solutions you need to safeguard your machines based on OSHA/ANSI compliance assessments conducted by Omron TUV R...
See how easy machine tending can be in industrial automation. In this demo, the Omron TM collaborative robot uses its integrated vision to determine a pallet location and the relative positions of par...
The Omron TM collaborative robot, when equipped with the new 3D vision camera, is able to pick up known objects with random overlapping positions out of a bin. Traditionally, this was difficult to aut...
V275 is the only barcode quality grading system for use with Zebra thermal printers that complies with ISO 15426 and GS1 standards, required for compliance to industry regulations such as the FDA. Wit...
2895 Greenpoint Parkway, Suite 200
Hoffman Estates, IL 60169
847-843-7900
Tous les visiteurs doivent se rendre au bureau d’accueil d’Omron au premier étage, immédiatement à droite.
Remarque importante : toutes les visites du Centre d’automatisation d’Omron doivent être programmées à l’avance.