Se você precisar de ajuda para uma única máquina ou toda a empresa, podemos trabalhar dentro do seu orçamento e da sua programação

Os serviços avançados de segurança são compostos por três categorias principais: educação sobre segurança, avaliação de máquinas e serviços de correção. Nossa combinação exclusiva de experiência em segurança e controle nos permite oferecer soluções de segurança abrangentes sem comprometer a produtividade.

Deixe que nossos especialistas globais de segurança trabalhem com você para garantir que seus funcionários estejam seguros e que suas fábricas estejam em conformidade.

Somos líderes em segurança

  • 10% dos engenheiros de segurança funcional TUV Rheinland nas Américas trabalham para nós
  • Líder de tecnologia em design de componentes de segurança e práticas de proteção de máquinas
  • 15.000 máquinas protegidas em 30 anos

Entre em contato conosco para obter informações sobre:

  • Serviços de projeto seguro para máquinas
  • Validação de segurança da máquina
  • Medições de tempo de parada
  • Treinar sua organização com treinamento em dispositivos e padrões de segurança
  • Avaliações de risco de proteções
  • Integração e instalação de segurança da máquina
  • Avaliar a proteção da máquina e do processo
  • Oferecer instalação completa de proteções
  • Consultar os padrões de segurança corporativa

Esta solução ajudará você a:

  • Fornecer uma compreensão da proteção da máquina e do processo
  • Criar uma base para uma operação de fabricação mais segura e produtiva
  • Certificar-se de que as máquinas ou linhas de processamento estejam protegidas de acordo com os padrões atuais
  • Certificar-se de que haja uma estratégia de redução de risco documentada. Economizar dinheiro, pois as melhorias de segurança da máquina só precisam ser feitas uma vez
  • Reduzir custos com litígios, ajudando a eliminar lesões no local de trabalho
  • Certificar-se de que as máquinas permaneçam produtivas após a instalação da proteção
  • Deixar as máquinas em conformidade com todos os padrões aplicáveis, como OSHA, ANSI, RIA, NFPA, NEC, CSA, EN, IEC e ISO
  • Reduzir os custos de seguros, como pagamento de altos prêmios de indenização de funcionários
  • Proteger-se contra a substituição de bens e máquinas danificados
  • Aumentar o moral dos funcionários criando uma percepção de um local de trabalho seguro