Paso 1: Diseñar un plan de validación.
El primer paso es diseñar un plan de validación que combine análisis y pruebas funcionales bajo cualquier condición previsible con respecto al sistema final. El equilibrio entre el análisis y las pruebas depende de la tecnología utilizada y el nivel de rendimiento requerido.
El plan de validación debe comenzar tan pronto como sea posible, a la par del proceso de diseño, de modo que pueda abordar los problemas y, a la vez, minimizar el impacto en el tiempo y el presupuesto. Por ejemplo, este plan podría abarcar el diseño y la implementación del circuito, cómo revisar el cableado después de la instalación y antes de la puesta en servicio, o el funcionamiento correcto de los dispositivos de seguridad.
Paso 2: Realizar pruebas funcionales.
Al finalizar cualquier proyecto, y antes de firmar el documento final de compra, se deben realizar pruebas funcionales de la solución de seguridad. Esto puede tardar varios días, ya que se deben probar todos los dispositivos de seguridad y registrar los resultados. Según el tamaño del proyecto, esto podría requerir la participación de una gran variedad de personas, incluso el apoyo directo del diseñador de sistemas que lidera la tarea.
No importa si es un fabricante de máquinas que diseña un equipo nuevo o un integrador de sistemas que pone un proyecto en servicio, no hay motivo para no llevar a cabo una verificación y validación completa del sistema de seguridad con el fin de garantizar que cumpla con los requisitos de seguridad funcional identificados durante la evaluación de riesgos.
Cómo puede ayudar la prueba funcional en línea
Los avances en el software de programación de seguridad han dado lugar a la prueba funcional en línea de Omron. Esta es una herramienta de verificación de programas automatizada integrada en Sysmac Studio que está disponible con los controladores de seguridad de la serie NX. Básicamente, le permite construir una función de "tabla de verdad" que confirma si se cumplió la intención del diseño del programa de seguridad.
Esta prueba de programa simplificada es un paso fundamental para demostrar la diligencia debida y complementa el proceso de validación. Reduce la cantidad de tiempo que los trabajadores deben dedicar a las pruebas, ofrece instrucciones paso a paso sobre la ejecución de la prueba y proporciona informes finales con los resultados y la firma de seguridad, además de otra información necesaria según los estándares de seguridad.
Los gerentes de seguridad y sus equipos también pueden aprovechar la prueba funcional en línea y su informe final para hacer un seguimiento de la firma de seguridad del sistema como una medida adicional para asegurarse de que no se realizaron cambios al sistema de seguridad y validar fácilmente la última vez que los dispositivos de seguridad se probaron de forma correcta.