Sensor de proximidad frontal de metal E2EW con inmunidad a la interferencia de la soldadura
Sensores de proximidad inductivos frontales de metal y largo alcance con detección equivalente para aluminio y hierro
You are currently viewing the How IO-Link improves predictive maintenance and speeds up sensor reconfiguration page.
Un sensor más inteligente se traduce en una mejor perspectiva de lo que realmente está pasando a nivel de la máquina, y esta perspectiva da lugar a una mejor toma de decisiones y menos tiempo de inactividad. La configuración, el mantenimiento predictivo y la reconfiguración son excelentes formas de utilizar IO-Link. Veamos qué es IO-Link y cómo puede utilizar este potente protocolo en sus aplicaciones.
IO-Link es un protocolo de comunicaciones punto a punto de red abierta. Los sensores con tecnología IO-Link se comunican con los dispositivos principales a través de IO-Link según un estándar determinado y, desde allí, son de red abierta a cualquier protocolo de campo de bus que esté utilizando. El estándar internacional que utiliza IO-Link es IEC 61131-9.
IO-Link le permite extraer una mayor variedad de información de sensores discretos que normalmente solo le dirían si están encendidos o apagados. El protocolo fue lo inició un grupo de diferentes empresas involucradas en la automatización que querían una solución estándar de red abierta para obtener más información acerca de la propagación de E/S en toda la planta de la fábrica.
Muchas de las primeras empresas que utilizaron IO-Link encontraron valor en el protocolo para el monitoreo de condiciones en tiempo real y el mantenimiento predictivo. Si opera en un entorno de soldadura, por ejemplo, y la escoria comienza a acumularse en su sensor de proximidad, la funcionalidad IO-Link puede indicar la intensidad de detección para que pueda limpiar el sensor antes de que la escoria genere detecciones falsas.
Si tiene decenas de sensores en su línea y comienza a notar un problema de calidad relacionado con los sensores, el uso de IO-Link significa que no necesita detener la línea e inspeccionar cada sensor individualmente. Una comprobación rápida le indicará qué puerto de E/S tiene un sensor roto.
¿Intenta reducir el tiempo de inactividad en su planta?
Debido a las presiones del mercado que impulsan la fabricación en la actualidad, muchas instalaciones producen varias piezas diferentes en la misma línea de producción. Esto crea una necesidad de tecnologías escalables que admitan cambios más rápidos. IO-Link aborda esta necesidad acelerando la reconfiguración del sensor y ayudando a un equipo más pequeño a realizar más tareas en su tiempo de trabajo.
Con algunos de nuestros sensores IO-Link más nuevos, puede establecer diferentes niveles de salida según desee para los sensores. Si un sensor se rompe, simplemente lo reemplaza e IO-Link principal puede transferir la configuración a ese sensor. No tiene que perder mucho tiempo reconfigurando todo.
¿Desea comenzar a recopilar datos más significativos de sus sensores?
Sensores de proximidad inductivos frontales de metal y largo alcance con detección equivalente para aluminio y hierro
Sensores de proximidad de diámetro pequeño para una detección de alta precisión
La última generación de la detección inductiva
La última generación de la detección mejorada
Una nueva familia de nuestra línea E3AS que incorpora la tecnología CMOS en un envase pequeño.
Detección de hora de vuelo para cualquier objeto
Sensores compactos de supresión de fondo de última generación
La última generación de la detección mejorada
Muchas aplicaciones en las industrias de las ciencias biológicas, alimenticia y de materias primas, entre otras, necesitan cámaras inteligentes de formato pequeño para incrustarlas dentro de las máqui...
El moldeo por soplado es un proceso esencial dentro de la industria del embalaje, que se utiliza para crear piezas de plástico huecas, como botellas plásticas. Después de calentarlo, el plástico crudo...
A medida que las máquinas se conectan más, aumenta la necesidad de realizar el servicio a los equipos de forma remota. La producción suele funcionar 24/7 y los fabricantes esperan que los especialista...
Una de las formas más fáciles para que los fabricantes transformen sus operaciones con la capacidad IIoT es utilizar IO-Link. Esta plataforma aceptada internacionalmente permite que los sensores vayan...