Omron presenta un conjunto de nuevas herramientas de seguridad NX con Sysmac 1.45, las cuales están diseñadas para reducir la complejidad del sistema de seguridad promedio y mejorar la facilidad de uso general. Veamos cómo lo lograron.

1. Reducen el tiempo de instalación con la opción de Configuración por lotes.

Los Integradores de sistemas (SI, del inglés System Integrators), que desarrollan soluciones de CIP Safety, a menudo necesitan recopilar datos de cada dispositivo de seguridad y cargarlos manualmente al PLC (del inglés Programmable Logic Controller, controlador lógico programable) de seguridad para completar la configuración. Esto lleva bastante tiempo e incluso puede provocar situaciones peligrosas si se hacen configuraciones erróneas en el tipo de comunicación entre los dispositivos de terceros y el PLC de seguridad.

Además, los SI robóticos tienen dificultades para proteger la configuración personalizada de futuras modificaciones en el PLC de seguridad. Durante la puesta en marcha del proyecto, es posible que se requieran cambios en el tipo de comunicación varias veces, y cada cambio puede tardar varias horas según la cantidad de dispositivos de CIP Safety presentes.

Las nuevas herramientas de seguridad NX reducen drásticamente el tiempo de instalación con una función de configuración por lotes que permite realizar cambios grupales en el tipo de conexión de CIP Safety y recuperar la firma de seguridad de cada dispositivo de CIP Safety. Esto acelera la puesta en marcha y mejora la gestión de seguridad en general.

2. Admiten los comentarios en varios idiomas sin afectar la firma de seguridad.

Cuando los OEM y los integradores de sistemas envían máquinas al extranjero, a menudo necesitan proporcionar información en el idioma local del destino. Este requisito está en desacuerdo con el deseo de las empresas globales de reducir los esfuerzos de programación relacionados con los comentarios en el idioma local, sin cambiar la firma de seguridad.

Las herramientas de seguridad NX admiten la adición de comentarios al programa de seguridad en cuatro idiomas diferentes sin afectar la firma de seguridad en Sysmac 1.45 o una versión más reciente. Esto hace que sea mucho más sencillo para los OEM y los SI administrar los comentarios en varios idiomas a fin de satisfacer las necesidades de expansión global.

3. Agregan flexibilidad a la solución de CIP Safety.

La flexibilidad es importante en cualquier aplicación. En lo que respecta a la seguridad, una de las principales preocupaciones que comparten los ingenieros y los diseñadores de control es reducir el cableado en sus proyectos de automatización para obtener la máxima flexibilidad en el piso de la fábrica. Los sistemas de cableado complicados y desordenados hacen que la reconfiguración de la aplicación sea muy difícil e impiden los cambios.

Además, muchos sistemas de seguridad tienen capacidades limitadas de solución de problemas cuando integran dispositivos de terceros mediante archivos EDS genéricos de fabricantes. Asimismo, los usuarios finales que buscan desarrollar sistemas de fabricación flexibles suelen tener opciones limitadas de plataformas de seguridad que les permiten combinar dispositivos de terceros de diferentes proveedores.

Con las herramientas de seguridad NX, puede aprovechar una nueva herramienta EDS incorporada en Sysmac para una integración rápida y sin esfuerzo de los dispositivos de CIP Safety. También puede importar y exportar dispositivos de CIP Safety creados en Sysmac a nuevos proyectos con facilidad. Se necesita mucho menos soporte de I+D para desarrollar sus aplicaciones de nuevas maneras.