Tecnología 3D-SJI
Introducción de varias tecnologías para lograr una excelente confiabilidad de conexión en la inspección de soldaduras
You are currently viewing the 3D-SJI page.
El innovador enfoque de Omron para garantizar la calidad en la producción de PCB se basa en el hecho de que la calidad de la soldadura se puede cuantificar cuantificando la forma de la soldadura. Nuestra filosofía 3D-SJI garantiza una rápida creación y capacidad de ajuste de programas, así como resultados de inspección estables.
Nuestro exclusivo sistema de asistencia mundial nos permite gestionar eficientemente las necesidades de clientes de todo el mundo. Omron ha establecido sistemas de gestión y uso compartido de información a los que puede acceder cualquier persona con los mismos servicios en cualquier parte del mundo. Los ingenieros del grupo Omron también proporcionan asistencia directa a través de una amplia red que abarca más de 30 países.
Introducción de varias tecnologías para lograr una excelente confiabilidad de conexión en la inspección de soldaduras
La exclusiva filosofía de calidad de Omron para dominar y controlar cuantitativamente la calidad
Mediante la combinación de 3D-SJI e inspección antes y después de un proceso, es posible controlar la calidad durante el proceso de producción de PCB (Printed Circuit Board, placa de circuito impreso)...
The GigE Vision B Series is focused on applications within the industrial market that require a small form factor that gives integrators and vision system designers design freedom when building machin...
This guide covers all of the steps required to connect a B-Series board level camera to a PC and configure the camera for usage.
El NC PMAC es una aplicación con todas las funciones para máquinas CNC controladas por PMAC. La HMI (del inglés Human Machine Interface, interfaz hombre-máquina) de Power PMAC-NC (PPNC) es una aplicac...
Amplíe sus aplicaciones de la IIoT con control de movimiento, control de seguridad y control de información, todo en un solo lugar.
Robot compacto SCARA serie i4L
El control de la temperatura es fundamental para muchas aplicaciones de fabricación, dado que incluso las variaciones menores de temperatura pueden afectar drásticamente la calidad y el rendimiento. ...
La seguridad supera todas las demás preocupaciones en la industria automotriz, y la fabricación de vehículos eléctricos no es una excepción. Sin embargo, la seguridad también puede introducir compleji...
La automatización ha cambiado las reglas del juego de la industria del embalaje gracias a su significativo impacto en la eficacia, velocidad y precisión del proceso de embalaje.
A medida que la...
Ahora más que nunca, la automatización dentro del mercado de las ciencias biológicas se está volviendo más importante debido al cambiante panorama en el mundo actual. La automatización nunca ha sido m...