Software Sysmac Studio
Un entorno de desarrollo completamente integrado para la automatización de máquinas que combina la configuración, la programación, la simulación y el monitoreo en una interfaz simple.
You are currently viewing the Factores clave de un IDE de automatización que tendrán un efecto directo en sus operaciones comerciales page.
Para la fabricación, es especialmente importante que el entorno de diseño ayude a lograr el máximo rendimiento. Muchas empresas pasan mucho tiempo haciendo que sus especificaciones de hardware queden bien, pero no todas dedican suficiente esfuerzo a comprender el paquete de software que se incluye junto con su hardware.
Un entorno de desarrollo integrado (IDE, integrated development environment) proporciona una interfaz de trabajo para el desarrollo de productos de software, lo que incluye un editor de código fuente, así como herramientas para crear y depurar. Los IDE de automatización están dirigidos específicamente al entorno de fabricación para usuarios que pueden diseñar máquinas, integrar equipos o mantenerlos dentro de un entorno de planta.
Veamos algunos factores importantes a tener en cuenta cuando elija un IDE de automatización.
El significado de la palabra "integrado" puede variar de un proveedor a otro. Tal vez indica que un paquete de software único contiene paquetes de software independientes para programar interfaces hombre-máquina (HMI, human-machine interface), control de movimiento y controladores lógicos programables (PLC, programmable logic controller). Esta configuración no es realmente un IDE verdadero y, a menudo, no es ideal para muchos entornos de fabricación.
Es importante asegurarse de que IDE realmente utilice un editor para todas sus necesidades de automatización. Priorice a los proveedores que tengan la capacidad o que estén trabajando para obtener una actualización que pueda admitir controladores, HMI, movimiento, visión, aplicaciones de procesos y otras opciones avanzadas, como seguridad y robótica, en un solo paquete de software.
Existen dos razones principales para invertir en un verdadero IDE. En primer lugar, con la omnipresencia del software en el entorno de fabricación, la gestión de activos de software se vuelve mucho más fácil cuando se utiliza un solo software para varios dispositivos. En segundo lugar, el costo total del diseño y el mantenimiento de software se reduce considerablemente cuando se trata de un IDE verdadero.
Una vez que se centre en un IDE específico, debe pensar en los requisitos de licencia. Esto puede ser bastante complejo, ya que tiende a estructurarse de una manera que puede aumentar significativamente los costos a largo plazo. Entre los factores que se deben considerar se incluyen los siguientes:
Es importante comprender la escalabilidad del software para sus necesidades de expansión o desactualización. Es posible que algunos IDE no estén disponibles para todo el hardware ofrecido por el proveedor, y esto podría requerir utilizar varios editores incluso si son del mismo proveedor.
Por ejemplo, pregunte al proveedor si el software es capaz de programar un micro PLC y un controlador complejo de automatización de máquinas para aplicaciones de gama superior. Si la respuesta es no, probablemente deba buscar una opción de software más escalable.
Asegúrese de consultar con el proveedor sobre la conformidad del software con las normas de programación, tales como IEC 61131-3. Además, busque proveedores que tengan el ancho de banda para administrar los estándares de actualización sin depender de proveedores externos.
¿Está interesado en conocer más acerca de nuestras soluciones de IDE para automatización? Eche un vistazo a las capacidades de nuestro Sysmac Studio, totalmente integrado, en el siguiente enlace.
Un entorno de desarrollo completamente integrado para la automatización de máquinas que combina la configuración, la programación, la simulación y el monitoreo en una interfaz simple.
Software de soporte basado en PC para una fácil configuración y monitoreo
Adecuados para cualquier trabajo: PLC basado en bastidor con más de 200 tipos de unidades de E/S
Cree sistemas de control complejos con un tiempo de exploración de 125us integrado en un procesador i7 para aplicaciones de control de información y control de máquinas: EtherNet / IP dual, EtherCAT, ...
Controlador de máquina para aplicaciones de tamaño pequeño a mediano (hasta 8 ejes de movimiento coordinado): EtherNet / IP y EtherCAT integrados, hasta 8 ejes de movimiento.
Los dispositivos de Omron cumplen con la "integración abierta"
Unidad maestra de IO-Link de la serie GX