En algunos casos, un código de barras legible puede recibir un resultado de falla de lectura simplemente por su posición en relación con el lector. Algunos lectores tienen requisitos exclusivos para distancias focales (que a menudo están limitadas por ópticas internas), ángulos u orientaciones. La profundidad del campo del lector determina dónde se debe ubicar para realizar una decodificación confiable.
Puede influir el ángulo de lectura y el ángulo de presentación del código de barras
Además de la distancia, el ángulo en el que un lector de código de barras lee o captura imágenes de un símbolo también puede afectar su rendimiento de lectura. El montaje de un lector de forma perpendicular a un código puede causar reflejo especular que puede obstaculizar su capacidad de capturar todo el código en un contraste lo suficientemente alto. Esto causaría falla de lectura incluso si el código está perfecto.
También podría haber una falla de lectura si se presenta un código de barras al lector con una rotación u orientación particular que la tecnología del lector no admita. Por ejemplo, los lectores de códigos de barras láser siempre deben estar orientados de modo que la línea de lectura del láser esté perpendicular a las barras del código. Si la línea de lectura no cruza todos los elementos del símbolo, no se decodificará correctamente.
Posibles soluciones para los problemas de posición de lectura
Es importante consultar las especificaciones técnicas del lector de código de barras para asegurarse de que las limitaciones y los requisitos de su posición en relación con un código no sean un problema. Si las limitaciones de aplicación son una preocupación importante, puede utilizar un lector de código de barras diseñado para distancias, ángulos y orientaciones impredecibles.
Por ejemplo, los lectores de códigos de barras con enfoque automático integrado pueden decodificar símbolos de manera confiable a distancias variables dentro de sus profundidades de campo sin el ajuste de enfoque manual. Los lectores de códigos de barras con enfoque automático de lentes de líquido, que contienen un líquido real que se manipula para cambiar la curvatura de la lente y ajustarla a distancias focales prácticamente infinitas, tienen aún más capacidad.
Administración de aplicaciones con restricciones de espacio
Las aplicaciones con diversos ángulos de lectura y requisitos de montaje específicos pueden obtener más beneficios de los generadores de imágenes de código de barras que de los lectores láser. Los generadores de imágenes utilizan cámaras incorporadas para capturar imágenes de códigos en lugar de utilizar haces de láser reflectantes, por lo que es menos probable que sean obstruidos por reflejos especulares cuando el generador de imágenes está montado de forma perpendicular al código.
Los generadores de imágenes de códigos de barras también pueden leer códigos en cualquier orientación y, por lo tanto, no es necesario que se instalen a la misma rotación que el código para garantizar una lectura confiable. De hecho, a menudo son la mejor opción en aplicaciones donde los códigos se aplican manualmente a las piezas o donde las piezas se introducen en los equipos en orientaciones impredecibles.
Para aplicaciones con restricciones de espacio y desafíos geométricos, las opciones de montaje pueden verse severamente limitadas. En estos casos, se pueden incorporar espejos en ángulo recto para ayudar a que los lectores “vean” los códigos incluso cuando no están ubicados en la vista directa. Muchos lectores utilizan algoritmos especiales para decodificar imágenes invertidas de códigos de barras que aparecen "volteados".