1. La parada de emergencia debe tener un funcionamiento positivo.

Las paradas de emergencia se deben diseñar, de manera que, tras su activación, los movimientos peligrosos y el funcionamiento de la máquina se detengan lo más rápido posible sin generar riesgos adicionales. Si no se han activado, entonces la máquina debe permanecer en funcionamiento de forma predeterminada. Esto es lo que se entiende por "funcionamiento positivo".

2. La función de parada de emergencia debe estar disponible y en funcionamiento en todo momento.

En cada estación del operador, debe haber una parada de emergencia lista para activarse cuando sea necesario. Los efectos de una parada de emergencia (es decir, la detención del movimiento peligroso de la máquina) se deben mantener hasta que el dispositivo se pueda restablecer manualmente de acuerdo con la ISO 13850-2006. Esto evita que la maquinaria arranque prematuramente mientras se investiga la situación.

3. El dispositivo de parada de emergencia no debe tener un candado.

Si tiene un candado en el dispositivo de parada de emergencia se da la impresión de bloqueo y etiquetado (LOTO), lo cual es una aplicación terrible para un dispositivo de parada de emergencia. Los requisitos para el bloqueo estipulan que las fuentes de energía peligrosas deben estar físicamente aisladas o bloqueadas y que los sistemas de control que incluyen interbloqueos y paradas de emergencia no pueden cumplir con estos requisitos en su totalidad.

4. El dispositivo de parada de emergencia no debería reemplazar otras medidas de seguridad necesarias. 

Las medidas y funciones principales de protección, como las cortinas de luz, los dispositivos de interbloqueo y la capacitación integral de seguridad para los operadores, no se deben omitir simplemente porque hay una parada de emergencia. Estas medidas son igualmente importantes y siempre deben ser parte de la estrategia de reducción de riesgos de una máquina.

5. Idealmente, el dispositivo de parada de emergencia debe activarse solo dos veces al año.

Suponiendo que no hay necesidad de detener un movimiento peligroso en un año determinado, el dispositivo de parada de emergencia solo se debe activar dos veces durante este período de tiempo para realizar pruebas manuales. Algunos fabricantes configuran elementos para que los operadores utilicen el dispositivo de parada de emergencia para paradas rutinarias de máquinas, pero esto constituye una infracción de las normas y producirá la avería temprana del dispositivo.

¿Le interesa obtener más información sobre la oferta de dispositivos de parada de emergencia de Omron? Revise nuestra variada oferta en nuestra página de categoría de dispositivos de parada de emergencia.

Para obtener más información sobre los productos de seguridad y la experiencia de Omron, visite nuestro blog