Echemos un vistazo a cuatro formas en las que los constructores de máquinas embotelladoras y de colocación de tapas enfrentan estos desafíos.

1. Buscar un mejor equipo que acelere el proceso de cambio. 

Cuando el número de SKU crece, mantener breve y preciso el proceso de cambio es más crucial que nunca. Cuando las empresas luchan por encontrar procesos que se adapten eficientemente a los cambios, estos cambios demoran incluso más de lo habitual debido a los ajustes finos requeridos.

Por esta razón, muchos fabricantes buscan invertir en máquinas que requieren poco o ningún ajuste fino posterior al cambio. Al minimizar la complejidad y utilizar máquinas con líneas centrales que son fáciles de entender, los fabricantes pueden mejorar el rendimiento de sus sistemas incluso cuando surgen nuevos desafíos.

2. Invertir en tecnologías modulares que mejoran la flexibilidad.

La fabricación flexible es esencial para las empresas que producen muchos productos diferentes en diferentes combinaciones. Las empresas de envasado de bebidas necesitan equipos que puedan cambiar dinámicamente los tamaños de envase y de tapa, y que apliquen las etiquetas correctas a diversos artículos. Una excelente solución para esta necesidad es utilizar un robot colaborativo.

A los robots colaborativos se les puede “enseñar” de manera fácil nuevas tareas o variaciones en tareas que implican formas o tamaños ligeramente diferentes. Guiados por la visión artificial, estos robots extremadamente flexibles pueden reconocer diferentes tipos de productos y determinar el paso siguiente apropiado. Cuando se combina con una base móvil, un robot colaborativo puede ofrecer una solución completamente modular para la manipulación de materiales.

3. Implementar sistemas más sólidos para garantizar el cumplimiento de las normas FSMA. 

La Ley de modernización y seguridad de los alimentos (FSMA, del inglés "Food Modernization and Safety Act") se puso en vigor para evitar enfermedades transmitidas por los alimentos mediante una mayor supervisión de la cadena de suministro y fabricación. Para garantizar las condiciones higiénicas adecuadas descritas en estas normas, los fabricantes deben realizar lavados periódicamente. Esto requiere tecnologías que puedan soportar las fuertes sustancias químicas y la presión del agua.

Uno de los requisitos de la FSMA es que los fabricantes deben identificar al proveedor y al destinatario inmediatos (además del consumidor en una situación de tienda minorista), de modo que se pueda rastrear el producto en toda la cadena de suministro. Esto está impulsando una mayor inversión en sistemas de trazabilidad sólidos para garantizar el cumplimiento.

4. Crear soluciones completas de llenado con líquido y colocación de tapas a partir de un solo proveedor de automatización.

La incorporación de tecnologías de varios proveedores en una sola máquina de embotellado o colocación de tapas puede conducir a un rendimiento más lento y a una solución de problemas más compleja. Muchos usuarios finales están buscando comprar líneas de embalaje completas con varias funciones de una sola fuente. Omron es uno de los pocos socios de automatización capaces de proporcionar una solución integral.